我正在使用 TMS320F28379D (在 OP8666中由 OPAL RT 提供)和 Code Composer Studio (CCS)、并使用 ADC、DO 端口等实时运行 Simulink 模型、 我想使用 Simulink 块生成特定持续时间的实时延迟(例如、10usec)、并将其用作生成脉冲的死区时间(我不使用任何 PWM 模块)。 哪一个是合适的 C2000支持包 Simulink 块、用于配置计时器设置以及我应该进行哪些硬件配置设置?
提前感谢您。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我正在使用 TMS320F28379D (在 OP8666中由 OPAL RT 提供)和 Code Composer Studio (CCS)、并使用 ADC、DO 端口等实时运行 Simulink 模型、 我想使用 Simulink 块生成特定持续时间的实时延迟(例如、10usec)、并将其用作生成脉冲的死区时间(我不使用任何 PWM 模块)。 哪一个是合适的 C2000支持包 Simulink 块、用于配置计时器设置以及我应该进行哪些硬件配置设置?
提前感谢您。
您好、Nena:
请通过以下链接查看 MathWorks 常见问题解答:
如果您还有其他问题、获取有关 MathWorks 产品支持的最佳方式是 联系 MathWorks 现场技术支持。
您还可以在 MATLAB Answers C2000论坛上搜索答案或发布问题。 此外、还在 "文档 和 示例"中提供了有关 MathWorks 支持 C2000的信息。
我将在此处关闭该主题、因为该软件由 MathWorks 团队在他们的论坛上提供支持。
此致、
阿米尔·奥马尔
您好、Nena:
您提到了各种外设、并且为每个外设提供了 C2000Ware 示例(请参阅 文件资源管理器中的 C2000Ware_4_XX_XX\driverlib\f2837xd\examples\CPU1);如果尚未安装、则需要安装 C2000Ware。 您能准确告诉我您要实现的目标吗? 其中一个类别的例子可能涵盖了您尝试创建的解决方案。 如果您只是尝试创建计时器(不是通过 ePWM)、那么您可以在 C2000Ware 中看到计时器示例。
此致、
阿米尔·奥马尔
尊敬的 Omer:
您好、Nena:
如前所述、对于所有 Simulink/MathWorks 问题、您应咨询 MathWorks 的客户支持。 此 论坛针对有关 TI 开发的软件(如 CCS 或 C2000Ware)、器件、文档等的问题。 如果您对特定外设或器件本身的相关内容有疑问、我很乐意回答您的问题、或指导合适的专家提供解决方案。 您的问题似乎主要与 Simulink 软件有关、 因此我将暂时关闭此线程。
此致、
阿米尔·奥马尔