This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:CLB 本地多路复用器选择

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28P650DK, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1253062/tms320f28p650dk-clb-local-mux-selection

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

大家好、

在 F28P65x 处理器的 TRM 中、我找不到 CLB 本地多路复用器选择输入的表。 您能告诉我在哪里可以找到相同的详细信息吗?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:  

    感谢您对此进行沟通。 通常、本地多路复用器表直接位于全局多路复用器表之后。 似乎对于此器件、它被省略了。 我将提交一个 LITBUG、以便在下一个版本中修复。 目前、您可以参考本地信号多路复用器的 TMS320F28388D TRM、因为这两个器件之间的 CLB 类型是相同的。 请注意、TMS320F28P650DK 只有6个 CLB 逻辑块、因此逻辑块7和8可被忽略。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是专门适用于 TMS320F28P650DK 器件和