This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDSCNCD28379D:总线不平衡和过流跳闸

Guru**** 2886930 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMDSCNCD28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1232869/tmdscncd28379d-bus-imbalance-and-overcurrent-trips

器件型号:TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000

您好!  

我们目前拥有 TIDM-1000 Vienna 电路评估模块、我们已能够在全部4个版本中以高达额定2400W 的功率运行。 我们的项目包括将该 Vienna 电路的功率提升到32KW。 我们在此方面的工作已经有一年多了、 在我们开始在定制电路上遭受总线不平衡和过流跳闸之前、可以获得2500W 的输出功率。  

本质上、我们复制了低功耗组件并转换了评估板的信号电平、同时用更高功率的组件和散热器、例如 MOSFET、电容器、电感器等替代了高功率组件。  

3mH (eval)电感被0.6mH 16KVA 电感所取代。 您可以在图片顶部看到它们。 我们的总线电容器薄膜电容从180uF (eval)到580uF。 我们选择了 MSC40SM120JCU3 FET 和额定值更高的 SiC 二极管。 所有器件应该可轻松地运行50kHz。 calculation.xlsx 显示了这些值是可以接受的。  

我们必须更新的另一点是霍尔效应传感器。 我们需要更大的范围、因此我们正在使用 L03S100D15。 我们将对霍尔效应偏移进行补偿、以生成与评估板相同的信号。  

在大多数情况下、所有低功耗元件与评估板上使用的元件相同。  

我们通过缓慢升高输入电压来运行、在遇到总线不平衡和过流跳闸问题之前、我们并不会取得很大进展。  

我们想要的是、如果 TI 有任何可以马上注册的现场服务、我们可以马上联系起来、复查我们的设置并帮助我们一点点。 在这样一个论坛上,似乎有太多的事情要解决。  

话虽如此、我可以回答您可能对我们的设置有何疑问、甚至在适用的情况下还提供原理图。 一段时间以来、我们一直在努力使该电路正常工作。  

有时信息过多是一件坏事、所以我现在将在这里结束。  

请告诉我您的想法。 我期待听到他们的声音。  

-Chris Yeckel  

Stangenes Industries 首席工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我明天会回到你的身边。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    很遗憾、我们无法提供现场支持。 这实际上是一个缩放问题。 通常、我们仅支持与基于原始规格的参考设计相关的问题。  

    很难根据您提供的信息给出建议。 除了功率级别变化、在规格方面还有哪些变化?  例如以什么频率交流输入? ISR 频率?  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这就是你需要知道的全部内容吗? 4)交流输入频率? 输入频率为60Hz、开关频率为50kHz。 我们没有改变这一点。 有人告诉我会有专家联系我吗? 您是专家吗? 几个月前、我曾试图在这个论坛上提出一些简单的问题、但得到了错误的答案。 我还要再试一次、因为这是我向您询问 TI 产品问题的唯一途径。 我几个月前问的简单问题是... "到 TMDSCNCD28379D 的哪个诊断或输入会在软件中生成"过流跳闸"。 目前、我们正在运行构建1、这样做时不会尝试调节、只是以50%的占空比运行 MOSFET、并且我们已经断开了所有诊断(分流电阻器、霍尔效应传感器、VBUS 电压传感器)、并且我们仍然在软件中得到过流跳闸? 这可能是什么原因造成的? 文档中没有任何内容对此进行说明、所以这个论坛能回答吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Chris、您好!

    "什么诊断或输入到 TMDSCNCD28379D 在软件中生成"过流跳闸"。 目前、我们正在运行构建1、这样做时不会尝试调节、只是以50%的占空比运行 MOSFET、并且我们已经断开了所有诊断(分流电阻器、霍尔效应传感器、VBUS 电压传感器)、并且我们仍然在软件中得到过流跳闸? 这可能是什么原因造成的? 文档中没有任何内容对此进行说明、所以这个论坛能回答吗?   [/报价]

    这不是很难找到路由的原因。 我建议检查过流跳闸的信号链。

    通常它从 IO 引脚到 CMPSS 模块(通常用于电流保护)再到 ePWM 跳闸区域。 它也会关闭跳闸。 这可能是该信号链上的任何问题。  

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chen、  

    我在附件中附上了我们的原理图、它与 TI 原理图非常接近、但更新了原理图以获得更高的功率和不同的霍尔效应传感器。  

    我想你需要把你上面说的内容分解一下我。

    我们已短接馈入 AMC1305M25DW 的分流电阻器。

    我们已将输入端短接至 AMC1301DWV、即 Vbus 监控器

    我们已将馈送 OPA4350Ua 的霍尔效应传感器输入短路。  

    我们只在构建1中运行。 在任何情况下都不应查看大多数反馈。  

    当我们以低电压启动并缓慢增大输入电压时、我们以大约3kW 的功率跳闸、软件中未显示跳闸原因、我们使用了过流跳闸或电压不平衡跳闸、现在我们不知道是什么触发了。  

    假设噪声进入 MCU ... 我应该在 MCU 上滤除哪些引脚、这些引脚可能会导致跳闸?  

    除了连接到 MCU 的传感器输入(sd_data... IL_FDBKs、V_bus_fdbk)、还能将我们关断吗?  

    在上方、注明"通常是从 IO 引脚到 CMPSS 模块(通常用于电流保护)再到 ePWM 跳闸区域。 它也会关闭跳闸。 这一信号链可能存在任何问题"这意味着什么? 您描述了哪些具体引脚? 信号链是什么?  

    感谢您的帮助、  

    -克里斯  

    e2e.ti.com/.../910_2D00_29020_2D00_01Rev.1---APS_5F00_MOSFET_5F00_5.pdf

     e2e.ti.com/.../991_2D00_29020_2D00_02_5F00_rev4_5F00_5_5F00_YEX.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    我很抱歉这么晚才回复。  

    您在上面声明"通常它从 IO 引脚开始到 CMPSS 模块(通常用于电流保护)再到 ePWM 跳闸区。 它也会关闭跳闸。 这一信号链可能存在任何问题"这意味着什么? 您描述了哪些具体引脚? 信号链是什么?  [/报价]

    您刚才提到了该问题是由于错误触发了保护措施所致。 我当时认为调试应该从保护信号链开始。 通常、我们使用 CMPSS 和 PWM 模块来实现最快的保护。 外部检测信号将馈送到 CMPSS 模块中、然后进入 PWM 模块内的跳闸区子模块。 我的建议是检查 ePWM 跳闸区子模块中 CMPSS 模块和标志寄存器的输出、以确定问题来自哪里。 如果信号来自 CMPSS、那么您可以考虑使用数字滤波器或 CMPSS 内的其他器件、以消除在信号是噪声时可能发生的 CMPSS 误触发。

    此致、

    陈