Other Parts Discussed in Thread: TIDM-1000, TMDSCNCD28379D
主题中讨论的其他器件:TIDM-1000、
您好!
我们目前拥有 TIDM-1000 Vienna 电路评估模块、我们已能够在全部4个版本中以高达额定2400W 的功率运行。 我们的项目包括将该 Vienna 电路的功率提升到32KW。 我们在此方面的工作已经有一年多了、 在我们开始在定制电路上遭受总线不平衡和过流跳闸之前、可以获得2500W 的输出功率。
本质上、我们复制了低功耗组件并转换了评估板的信号电平、同时用更高功率的组件和散热器、例如 MOSFET、电容器、电感器等替代了高功率组件。
3mH (eval)电感被0.6mH 16KVA 电感所取代。 您可以在图片顶部看到它们。 我们的总线电容器薄膜电容从180uF (eval)到580uF。 我们选择了 MSC40SM120JCU3 FET 和额定值更高的 SiC 二极管。 所有器件应该可轻松地运行50kHz。 calculation.xlsx 显示了这些值是可以接受的。
我们必须更新的另一点是霍尔效应传感器。 我们需要更大的范围、因此我们正在使用 L03S100D15。 我们将对霍尔效应偏移进行补偿、以生成与评估板相同的信号。
在大多数情况下、所有低功耗元件与评估板上使用的元件相同。
我们通过缓慢升高输入电压来运行、在遇到总线不平衡和过流跳闸问题之前、我们并不会取得很大进展。
我们想要的是、如果 TI 有任何可以马上注册的现场服务、我们可以马上联系起来、复查我们的设置并帮助我们一点点。 在这样一个论坛上,似乎有太多的事情要解决。
话虽如此、我可以回答您可能对我们的设置有何疑问、甚至在适用的情况下还提供原理图。 一段时间以来、我们一直在努力使该电路正常工作。
有时信息过多是一件坏事、所以我现在将在这里结束。
请告诉我您的想法。 我期待听到他们的声音。
-Chris Yeckel
Stangenes Industries 首席工程师