This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28069M:如何在 InstaSPIN 实验01b 中改变转动方向

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1256309/tms320f28069m-how-to-change-the-turning-direction-in-instaspin-lab01b

器件型号:TMS320F28069M

大家好! 我需要控制2个电机、建议我使用 lab01b 作为参考。 因此、我可以使电机朝一个方向旋转、并且它可以正常工作。 n`t、我想改变转动方向、但是如果我将 SpeedRef_krpm 设定为一个负值、那么电机不会旋转。 什么是正确的操作方案?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Pavlin:

    lab01b 中的"SpeedRef_krpm"不能被设定为一个负值。 lab01b 的主要目的是在开环控制模式下运行电机并验证 ADC 的功能、以便它可以在 以下 实验中运行闭环控制。

    谢谢。

    嘉兴市