This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280049C:地址0x0D00

Guru**** 2575885 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1240302/tms320f280049c-address-0x0d00

器件型号:TMS320F280049C

大家好、

此器件上的地址有两个描述、一个是矢量表的复位矢量、另一个是 EMU-BOOTPIN-CONFIG。

如何识别?

--

谢谢、此致

耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    我会研究这可能是什么原因。 我会让你知道我发现了什么。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,耶鲁,

    很抱歉我的答复出现延误。 好像 CPU 中断向量没有 来自 此器件上的这个位置、所以表4-12准确描述了这些地址位置的内容。 我不知道为何我们包括表3-4、但我会研究这一点。  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Ben:

    很抱歉这么晚才回复。  

    我不确定为什么我们包括表3-4、

    请问 结果如何?

    --

    谢谢、此致

    耶鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信其中包含了"中断矢量表"、这样、熟悉旧器件的客户在查找中断矢量表时就可以找到 PIE 矢量表。 如对中断向量表的说明中所述、该器件中未使用 INT1-INT12向量。 这些矢量的替换可在 PIE 矢量表中找到。

    此致、

    本·科利尔