主题中讨论的其他器件:TPS3809
尊敬的专家:
我的客户正在测试基于 F28335的电路板、发现 XRS 定期驱动至低电平。
测试波形如下。
VDDIO (蓝色)和 VDD (黄色):

VDDIO (蓝色)和 XRS (黄色)

XRS:

使用的示波器的带宽只有150m、因此测量的时钟波形会失真、但频率为30MHz。
XCLKIN 引脚的 CLK (黄色):

客户提供了一些原理图。


您可以提供一些导致 F28335定期复位的建议?
Br
吉姆
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
我的客户正在测试基于 F28335的电路板、发现 XRS 定期驱动至低电平。
测试波形如下。
VDDIO (蓝色)和 VDD (黄色):

VDDIO (蓝色)和 XRS (黄色)

XRS:

使用的示波器的带宽只有150m、因此测量的时钟波形会失真、但频率为30MHz。
XCLKIN 引脚的 CLK (黄色):

客户提供了一些原理图。


您可以提供一些导致 F28335定期复位的建议?
Br
吉姆
Jim、
我不知道 IC TPS3809是否存在问题。 通常、如果无法连接到 JTAG、则要么是 JTAG 引脚连接问题、要么是电源问题。
此外、如果所有引导模式引脚都为高电平、则意味着闪存引导、如果未对闪存进行编程、则将是0xFFFFFFF_FFFF、即 ITRAP 指令、根据 TRM 的以下部分、将触发 WD RESET、从而切换 XRSn 引脚。

此致、
维维克·辛格