This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:上电后定期复位

Guru**** 2755435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS3809

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1257551/tms320f28335-reset-periodically-after-power-on

器件型号:TMS320F28335
主题中讨论的其他器件:TPS3809

尊敬的专家:

我的客户正在测试基于 F28335的电路板、发现 XRS 定期驱动至低电平。

测试波形如下。

VDDIO (蓝色)和 VDD (黄色):

VDDIO (蓝色)和 XRS (黄色)

XRS:

使用的示波器的带宽只有150m、因此测量的时钟波形会失真、但频率为30MHz。

XCLKIN 引脚的 CLK (黄色):

客户提供了一些原理图。

您可以提供一些导致 F28335定期复位的建议?

Br

吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    客户是否在闪存中编程了应用程序代码? 如果没有、他们是否检查了是否在板上设置了正确的引导模式?

    此外,这一新设计或现有设计现在出现了故障吗?  

    如果是新设计、我很想知道他们为什么使用 F28335、而不使用 C2000团队提供的一些最新器件。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。

    这是一款非常新的电路板、且尚未进行编程。

    这是一个旧的原理图设计、而是一个新的电路板。 我将检查板中的 BOOTMODE 引脚。

    我还建议他们使用最新的器件。

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    我已经测试了保持高电平的 BOOTMODE 引脚。

    移除复位 IC TPS3809并直接通过3.3k Ω 将 XRS 上拉至 VDDIO 后、不再有复位信号、但也无法通过 JTAG 连接 MCU。

    还有其他 问题 要尝试吗?

    Br

    吉姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jim、

    我不知道  IC TPS3809是否存在问题。 通常、如果无法连接到 JTAG、则要么是 JTAG 引脚连接问题、要么是电源问题。  

    此外、如果所有引导模式引脚都为高电平、则意味着闪存引导、如果未对闪存进行编程、则将是0xFFFFFFF_FFFF、即 ITRAP 指令、根据 TRM 的以下部分、将触发 WD RESET、从而切换 XRSn 引脚。  

    此致、

    维维克·辛格