This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:28543周期后无法触发 ADC ISR ADCA1_INT

Guru**** 2529120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1259309/tms320f28377d-adc-isr-adca1_int-cannot-be-triggered-after-28543-cycle

器件型号:TMS320F28377D

您好、

该问题可能发生了启动500次的1次。  我的项目中只有这一个中断。

设置如下:

acqps = 28; //75ns

    EALLOW;
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.CHSEL  = 1;  //SOC0 will convert on channel 1 
    AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.CHSEL  = 4;  //SOC1 will convert on channel 4 
    AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.CHSEL  = 3;  //SOC2 will convert on channel 3 
    AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.CHSEL  = 2;  //SOC3 will convert on channel 2 
    AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.CHSEL  = 5;  //SOC4 will convert on channel 5 

    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.ACQPS  = acqps; //sample is acqps + 1 SYSCLK cycles
    AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.ACQPS  = acqps; //sample is acqps + 1 SYSCLK cycles
    AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.ACQPS  = acqps; //sample is acqps + 1 SYSCLK cycles
    AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.ACQPS  = acqps; //sample is acqps + 1 SYSCLK cycles
    AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.ACQPS  = acqps; //sample is acqps + 1 SYSCLK cycles
    AdcaRegs.ADCSOC5CTL.bit.ACQPS  = acqps; //sample is acqps + 1 SYSCLK cycles

    AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1E = 1; //enable INT1 flag
    AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT2E = 1; //enable INT2 flag
    AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT3E = 0; //disable INT3 flag
    AdcaRegs.ADCINTSEL3N4.bit.INT4E = 0; //disable INT4 flag

    AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT1SEL = 2;  //end of SOC2 will set INT1 flag
    AdcaRegs.ADCINTSEL1N2.bit.INT2SEL = 4; //end of SOC4 will set INT2 flag

    AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; //make sure INT1 flag is cleared
    AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT2 = 1; //make sure INT2 flag is cleared
    //
    // Trigger source
    //
    AdcaRegs.ADCSOC0CTL.bit.TRIGSEL = 5; //ePWM1, ADCSOCA
    AdcaRegs.ADCSOC1CTL.bit.TRIGSEL = 5; //ePWM1, ADCSOCA
    AdcaRegs.ADCSOC2CTL.bit.TRIGSEL = 5; //ePWM1, ADCSOCA
    AdcaRegs.ADCSOC3CTL.bit.TRIGSEL = 5; //ePWM1, ADCSOCA
    AdcaRegs.ADCSOC4CTL.bit.TRIGSEL = 5; //ePWM1, ADCSOCA
    AdcaRegs.ADCSOC5CTL.bit.TRIGSEL = 5; //ePWM1, ADCSOCA

    CpuSysRegs.PCLKCR0.bit.TBCLKSYNC = 0;      // Stop all the TB clocks

    // The clock source of EPWM is EPWMCLK

    /*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------*/
     //The setting of EPWM1
     EPwm1Regs.TBSTS.all=0;
     EPwm1Regs.TBPHS.bit.TBPHS=0;
     EPwm1Regs.TBCTR=0;
     EPwm1Regs.TBCTL.bit.PHSEN = TB_DISABLE; // Master module, don't load the TBCTR from TBPHS
     EPwm1Regs.TBCTL.bit.SYNCOSEL = TB_CTR_ZERO;  // sync flow-through

     EPwm1Regs.CMPCTL.all=0;                 //Set the control register of Counter compare module
                                             //Counter compare B- in shadow mode
                                             //Counter compare A- in shadow mode
                                             //Load compare register B at TBCTR = 0x0000
                                             //Load compare register A at TBCTR = 0x0000
     //EPwm1Regs.CMPCTL.all=0x05;                    //Set the control register of Counter compare module
                                             //Counter compare B- in shadow mode
                                             //Counter compare A- in shadow mode
                                             //Load compare register B at TBCTR = PRD
                                             //Load compare register A at TBCTR = PRD

     EPwm1Regs.CMPA.bit.CMPA = 0;           //Clear compare register A & B
     EPwm1Regs.CMPB.bit.CMPB = 0;
     EPwm1Regs.AQCTLA.all=0x90;             // 0b10010000,
                                            // EPWMxA = 0 when CTR=CMPA and counter inc
                                            // EPWMxA = 1 when CTR=CMPA and counter dec
     EPwm1Regs.AQCTLB.all=0x900;            // 0b100100000000
                                            // EPWMxB = 0 when CTR=CMPB and counter inc
                                            // EPWMxB = 1 when CTR=CMPB and counter dec
     EPwm1Regs.AQSFRC.all=0;
     EPwm1Regs.AQCSFRC.all=0;
     //EPwm1Regs.DBCTL.all=0;

     //DB clocked at TBCLK default
     EPwm1Regs.DBCTL.bit.OUT_MODE = DB_FULL_ENABLE; //Deadtime enable for EPWMA and EPWMB
     EPwm1Regs.DBCTL.bit.POLSEL = DB_ACTV_HIC;      //EPWMxB is inverted, complementary output
     EPwm1Regs.DBCTL.bit.IN_MODE = DBA_ALL;         //The EPWMxA is selected as the only source
     EPwm1Regs.DBCTL.bit.SHDWDBFEDMODE = 1;         //1: FED Shadow Mode
     EPwm1Regs.DBCTL.bit.SHDWDBREDMODE = 1;         //1: RED Shadow Mode
     EPwm1Regs.DBFED.bit.DBFED = 10;                          // Setting deadtime 10ns*10, = 100ns
     EPwm1Regs.DBRED.bit.DBRED = 10;

     EPwm1Regs.ETSEL.all=0;            // Interrupt disable
     EPwm1Regs.ETFLG.all=0;
     EPwm1Regs.ETCLR.all=0;
     EPwm1Regs.ETFRC.all=0;

     // SOCA for
     EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCAEN = 1;                 // Enable SOCA to trigger Seq1
     EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCASEL = ET_CTR_ZERO;      // SOCA at zero
     EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCAPRD = ET_1ST;             // Generate SOCA every event
     // SOCB for
     //EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBEN = 1;                 // Enable SOCB to trigger Seq1
     //EPwm1Regs.ETSEL.bit.SOCBSEL = ET_CTR_PRD;       // SOCB at PRD
     //EPwm1Regs.ETPS.bit.SOCBPRD = ET_1ST;            // Generate SOCB every event

     EPwm1Regs.PCCTL.all = 0;

     EPwm1Regs.TBCTL.all = 0x201A;
                                                 // Count up after synchronization event
                                                 // Set Time base control register, TBCLK = EPWMCLK
                                                 // Select the CTR = zero as the TB_SYNC_OUT
                                                 // the shadow register of PRD disabled,immediately load
                                                 //
                                                 // up-down-count mode
     EPwm1Regs.TBPRD=SP;                         // load PRD register, PWM_CLK/(2*PWM_Freq)
     EDIS;

        EALLOW;
        PieCtrlRegs.PIECTRL.bit.ENPIE = 1;

        PieVectTable.ADCA1_INT = &Control_isr;
        EDIS;
        PieCtrlRegs.PIEIER1.bit.INTx1 = 1;

        IER |= M_INT1; //Enable group 1 interrupts
//
// Enable global Interrupts and higher priority real-time debug events:
//
        EINT;  // Enable Global interrupt INTM
        ERTM;  // Enable Global real time interrupt DBGM

ADC_ISR 代码:

interrupt void Control_isr(void)
{

    nCnt_INT_Idts++;
    // Read ADC Results
    ...
    // End reading
    
    
    AdcaRegs.ADCINTFLGCLR.bit.ADCINT1 = 1; //clear INT1 flag
    PieCtrlRegs.PIEACK.bit.ACK1 = 1; //Acknowledge group 1 interrupt

}

有什么问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您可以在 ISR 开始时与结束时清除 INT 吗?  我唯一的担心是、如果 ISR 相当长、那么您可能会在标志被清除之前获得另一个 ADC ISR、这将导致缺少新的 ISR/标志设置。  我认为这不会挂起、因为下一个 ISR 应该在标志被清除后发生、但这可以解释缺少一个 ISR。

    此致!
    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    在本例中、ADC ISR 不会触发、也不会丢失 ISR。 主循环正常工作。

    BR/阿尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alvin、

    为了说明这一点、当该问题发生时、从时间=0开始、您根本没有获得任何 ADC ISR。  恢复的唯一方法是重新启动/重新启动?

     作为 ADC 设置的一部分、我想设置 ADCINTSEL1N2寄存器中的 INT1CONT 位。  这样就不需要清除 ADCMTFLG 来获取未来的 ISR (您可以将该行保留在 ISR 中、它不会产生负面影响)。  如果这起作用、那么在启用 ISR/INT 和 ADC 中断时可能会出现代码排序问题。  如果错过了第一个 ADCINT、我就知道没有其他的器件被触发/中断。

    此致!

    马修

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    不可以、运行 28543周期的 ADC ISR、nCnt_INT_Idts 为28543、不会永久增加、也就是说、无法输入 ADC ISR、恢复的唯一方法是重新启动、我尚未尝试重新启动。 顺便说一下、什么是重新启动指令?

    我将尝试设置 INT1CONT 位以查看它是否有用。

    BR/阿尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在这里互换地使用"重新启动/重新启动"、如果您将代码编程到闪存中并且独立运行、我的意思是为了摆脱这种情况、您必须置位 XRSn 等。

    现在、我们重点看连接 CCS 和使用 Restart 的情况。  将在 INT1CONT 选项上查找您的更新。

    此致!
    马修