This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:我使用片上闪存锁定了器件、但无法将其解锁回去

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1258370/tms320f28379d-i-locked-my-device-using-on-chip-flash-but-i-can-t-unlock-it-back

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件:UNIFLASH

大家好!

首先、我在 uniflash 中锁定了 CPU2的 zone1、在 uniflash 中锁定/解锁它。 当我查看 uniflash 应用程序内部的存储器时、一切看起来都是正确的、但当我尝试编写代码时、我在 CSS 中看到了警告屏幕、并且在调试屏幕中看到了 CPU2暂停/软件断点文本。 我不知道当器件被锁定时会收到什么样的警告、我以为是 CPU2的锁定(您能告诉我在锁定器件时尝试编码时应该看到什么样的屏幕吗?) 因此

我想在 CCS 中检查片上闪存 我输入了密码、当我锁定器件时、它没有给出任何错误、但当我解锁器件时、会显示错误。我确定密码正确、因为我已锁定和解锁器件 使用 Uniflash 屏幕上的密码、同时再次在芯片闪存中锁定了器件、因此如果密码错误、我无法锁定、我可以确定设置和密码正确、只能无法解锁器件。 如何解决该问题?

  

谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aleyna、

    专家目前正在旅行,因此答复可能会推迟。

    此致、

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有其他人可以给我答案吗? 有点紧急。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解了您的问题、您就能够在 Uniflash 上顺利锁定/解锁。 但当您尝试使用 CCS 片上闪存进行相同操作时、就无法解锁。 由于 CSMPSWD 已经被改变、您需要检查您的 GEL 文件并更新它、以便将新编程的 CSMKEY 写入到适当的位置来解锁区域。 请尝试操作、并告诉我它是否可以解决问题。  

    根据您的屏幕截图、CPU2本身似乎已锁定、而不是如错误消息所示的整个器件。 我理解在解读信息时这会如何让人困惑。  

    希望这一点得到澄清。

    谢谢、此致

    普拉莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     

    在芯片闪存上、此处的锁定/解锁按钮不起作用、我是否应该在不对 GEL 文件进行任何更改的情况下仅使用这些按钮来锁定/解锁器件?  

    我需要在 GEL 文件中的何处进行更新、我没有看到任何密码部分、我对这些问题不熟悉、因此我不知道。 您能更详细一点地解释一下吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleyna、

    我将与 Vamsi 讨论此问题、并在明天下午提供回复。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    谢谢你。 正在等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    是否有任何进展?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aleyna、

    您能否发送区域1 (地址0x78000至0x781FF) CPU2用户 OTP 的屏幕截图、以验证您通过片上闪存工具输入以解锁的密码是否与在用户 OTP 中编程的密码匹配? 你有可能已将 UniFlash 和片载闪存工具间的密码顺序翻转、这是因为当在两个工具间切换时、密码0-3的顺序从上到下翻转。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    非常感谢、我解决了问题、感谢您的回答、它帮助我前进

    aleyna