主题中讨论的其他器件:UNIFLASH
大家好!
首先、我在 uniflash 中锁定了 CPU2的 zone1、在 uniflash 中锁定/解锁它。 当我查看 uniflash 应用程序内部的存储器时、一切看起来都是正确的、但当我尝试编写代码时、我在 CSS 中看到了警告屏幕、并且在调试屏幕中看到了 CPU2暂停/软件断点文本。 我不知道当器件被锁定时会收到什么样的警告、我以为是 CPU2的锁定(您能告诉我在锁定器件时尝试编码时应该看到什么样的屏幕吗?) 因此

我想在 CCS 中检查片上闪存 我输入了密码、当我锁定器件时、它没有给出任何错误、但当我解锁器件时、会显示错误。我确定密码正确、因为我已锁定和解锁器件 使用 Uniflash 屏幕上的密码、同时再次在芯片闪存中锁定了器件、因此如果密码错误、我无法锁定、我可以确定设置和密码正确、只能无法解锁器件。 如何解决该问题?



谢谢!