This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:使用 QEP 测量 PWM 占空比

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262739/tms320f28379d-pwm-duty-cycle-measurement-using-qep

器件型号:TMS320F28379D

您好!

器件上的可用 eCAP 模块耗尽。 我们能否使用 eQEP 来测量固定频率的 PWM 占空比?

如果支持、则应在硬件中使用 eQEP 的哪个引脚(输入 A、输入 B、选通或索引)? 此外、还可以使用任何其他外设(请注意、我们不想先将数字信号转换为模拟信号、然后再使用 ADC)。

PWM 频率为400kHz。

此致、

吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我还有一个与 EQEP 相关的问题、我们可以使用 QEP 来测量风扇速度吗? 风扇速度输出为 TACH 信号(单个引脚)、通常我们使用 eCAP 来计算边沿数、以得出速度。

    如果需要、则应在硬件中使用 eQEP 的哪个引脚?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    如果 ECAP 模块耗尽、我们有许多选项可以捕获和测量有关输入信号的信息。 首先、eQEP 具有一个专用的捕捉模块、您可以利用该模块。 请参阅此应用报告、其中详细介绍了此类应用: https://www.ti.com/lit/spraah1 

    我们还提供了使用 CLB 模块来模拟捕获模块的示例、请参阅以下有关配置 CLB 的分步说明: https://dev.ti.com/tirex/content/c2000_academy_2_04_00_50/_build_c2000_academy_2_04_00_50/source/c2000_academy_labs/advanced_topics/c2000_lab_clb_ecap.html

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    谢谢。 对于使用作为捕捉的 eQEP、SPRAAH1建议将捕捉信号连接到 eQEPxA 输入和 eQEPxB 和 eQEPxI 的接地。

    这是否意味着我们需要使用 MCU 的3个物理引脚来捕获1个信号。 我们是否可以仅使用1个引脚 eQEP1A 来捕获引脚和用于其他通用目的的其他引脚?

    此致、

    吉滕德拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jitendra、您好!

    如果没有将任何其他信号馈送到 eQEP 模块中、则应该能够只配置 EQEPA 引脚。

    此致、

    彼得

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Peter。