This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039:模拟引脚(比较器和 AIO)的阻抗值

Guru**** 2796165 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1251541/tms320f280039-impedance-value-of-the-analog-pins-comparators-and-aio

器件型号:TMS320F280039

尊敬的专家:

您能告诉我 TMS320F280039中模拟引脚(比较器和 AIO)的内部电路和阻抗值吗?

在具有以下配置的电路中、施加到模拟引脚的电压会降低。
启动后、3.3V 降至大约2.4V。
如果一个2.2kΩ 电阻器与一个22kΩ 电阻器并联、那么电压将大约为3.2V。

此致、
还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复、很抱歉迟到了。

    我的以下理解是否正确...?

     模拟引脚上存在约50kOhm 的寄生负载。
    除了 TRM 和数据表之外、没有其他关于内部电路信息的信息。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    感谢您提出后续问题。 只是想让你知道 Hareesh 正在旅行,所以他的回应可能会延迟几天,但他会尽快回到你。

    此致!

    艾里森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    O.H.、

    有几个问题:

    1. F280039上连接的哪个特定引脚连接在22K/100pF RC 的抽头上?
    2. 启动时、当3.3V 电压降至22k 欧姆时、代码是否正在运行(ADC 转换将运行、比较器是否处于活动状态、还是这只是静态测量?)

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph:

    很抱歉,我的回复太迟了。 感谢您的支持。

    连接的 F280039上的哪个特定引脚连接在22K/100pF RC 的抽头上?

    由客户创建的原始电路板上的36、39和42个引脚证实了这种现象。 (所有电路配置都相同)
    使用16和32个引脚时存在类似的现象、但压降约为3.3V 至3.0V。
    此外、它还想要纠正一个点、但连接电容器的容量为1000pF 而不是100pF。 (我不知道它是否相关)

    启动时,当3.3V 电压降至22k 欧姆时,代码是否正在运行(ADC 转换是否正在运行或比较器是否正在运行,或这只是静态测量?)

    它们实际上在运行比较器和 AIO 功能、并且到目前为止工作正常。
    我们会在执行 ADC 测量时检查转换结果是否与实际输入电压不同。

    此致、
    还可以

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    数据表中提供了模拟引脚的输入网络模型、以下为片段:

    因此、当所有测量的电压降至示意图中节点处的3.3V 以下时、ADC 似乎在进行转换、如 V ON 引脚36、49、32和16所示。  注意上面原理图中22K/1000pF 之间抽头的配置、预计会出现压降。  原因如下:

    - 1000pF 电容在5T 内从0V 充电至3.3V ,其中 T 是22K*1000pF 或5*2.2uS = 11uS 的时间常数(RC)

    当 F280049 ADC 在通过 V 生成的抽头转换电压时、输入模型中显示的开关会在 ADC 中配置的一段采样时间内暂时关闭。 在此开关闭合期间、1000pF 电容器中的电荷转移到输入模型中的 Ch (采样电容器)、基本上会暂时导致短路、因为 Ch 在充电期间消耗最大电流。  这也会暂时导致1000pF 电容器上的压降。

    - 如果 ADC 在周期之间转换一些其他信号,除了信道36、49、42和16中的信号外,其他信号的电压低于3.3V ,则 Che 可能会稳定到较低的电压电平。  此外、由于引脚泄漏、1000pF 电容器可能会放电。  这些事件将持续对1000pF 电容进行充电/放电、从而有效地导致锯齿波使抽头随时间呈指数级上升(RC 充电)

    您正在测量的是 RC 抽头处这个波形的 RMS。

    是的、最好根据预期检查转换结果是否偏离。

    此致、

    约瑟夫