尊敬的专家:
您能告诉我 TMS320F280039中模拟引脚(比较器和 AIO)的内部电路和阻抗值吗?
在具有以下配置的电路中、施加到模拟引脚的电压会降低。
启动后、3.3V 降至大约2.4V。
如果一个2.2kΩ 电阻器与一个22kΩ 电阻器并联、那么电压将大约为3.2V。


此致、
还可以
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的专家:
您能告诉我 TMS320F280039中模拟引脚(比较器和 AIO)的内部电路和阻抗值吗?
在具有以下配置的电路中、施加到模拟引脚的电压会降低。
启动后、3.3V 降至大约2.4V。
如果一个2.2kΩ 电阻器与一个22kΩ 电阻器并联、那么电压将大约为3.2V。


此致、
还可以
还不错
下面引用的3个帖子和两个文档包含您需要的所有信息:
您好、 Joseph:
很抱歉,我的回复太迟了。 感谢您的支持。
连接的 F280039上的哪个特定引脚连接在22K/100pF RC 的抽头上?
由客户创建的原始电路板上的36、39和42个引脚证实了这种现象。 (所有电路配置都相同)
使用16和32个引脚时存在类似的现象、但压降约为3.3V 至3.0V。
此外、它还想要纠正一个点、但连接电容器的容量为1000pF 而不是100pF。 (我不知道它是否相关)
启动时,当3.3V 电压降至22k 欧姆时,代码是否正在运行(ADC 转换是否正在运行或比较器是否正在运行,或这只是静态测量?)
它们实际上在运行比较器和 AIO 功能、并且到目前为止工作正常。
我们会在执行 ADC 测量时检查转换结果是否与实际输入电压不同。
此致、
还可以
大家好、
数据表中提供了模拟引脚的输入网络模型、以下为片段:

因此、当所有测量的电压降至示意图中节点处的3.3V 以下时、ADC 似乎在进行转换、如 V ON 引脚36、49、32和16所示。 注意上面原理图中22K/1000pF 之间抽头的配置、预计会出现压降。 原因如下:
- 1000pF 电容在5T 内从0V 充电至3.3V ,其中 T 是22K*1000pF 或5*2.2uS = 11uS 的时间常数(RC)
当 F280049 ADC 在通过 V 生成的抽头转换电压时、输入模型中显示的开关会在 ADC 中配置的一段采样时间内暂时关闭。 在此开关闭合期间、1000pF 电容器中的电荷转移到输入模型中的 Ch (采样电容器)、基本上会暂时导致短路、因为 Ch 在充电期间消耗最大电流。 这也会暂时导致1000pF 电容器上的压降。
- 如果 ADC 在周期之间转换一些其他信号,除了信道36、49、42和16中的信号外,其他信号的电压低于3.3V ,则 Che 可能会稳定到较低的电压电平。 此外、由于引脚泄漏、1000pF 电容器可能会放电。 这些事件将持续对1000pF 电容进行充电/放电、从而有效地导致锯齿波使抽头随时间呈指数级上升(RC 充电)
您正在测量的是 RC 抽头处这个波形的 RMS。
是的、最好根据预期检查转换结果是否偏离。
此致、
约瑟夫