This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:模型预测控制(DCL 库)

Guru**** 2533590 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1263642/tms320f28335-model-predictive-control-dcl-library

器件型号:TMS320F28335

您好!

我正在寻找一些示例、以便开始为我的程序实施模型预测控制。 我看到 DCL 库中的示例、但其中主要讨论的是 PID 控制器。 但我找不到任何使用 Model Predictive Control 的示例。 您可以建议或指导我如何实施它吗? 任何链接或网站或 E2E 主题帖等

谢谢

此致

阿尔萨兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arsalan:

    遗憾的是、我目前还没有任何 MPC 示例或参考设计、但我将联系我们特定域 SDK 组(MCSDK 和 DPSDK)的人员、看看我们是否在任何现有参考设计 TID 中使用了 MPC。

    MPC 与 整个系统设计实现有关、而 DCL 库不关注这一点。 但是、您可以将 DCL 中的组件用作 MPC 的构建块。 例如用于驱动装置的控制器模块、以及用于 对传递函数进行参数化的 ZPK 函数。 但是其余的(模型、优化器、工作流程)将需要由您来确定。   

    但是、如果您可以访问 Matlab、我认为这将是一个很好的起点。 MATLAB 具有一些可用于 MPC 的示例和仿真、如果您要使用我们的(DCL)控制器、我们还为这些模型提供了 MATLAB 库。

    此致!

    王森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Seng:

    谢谢你的答复。 我先按照大家在 MATLAB 示例中的建议进行操作。 我稍后可能会问一些问题、但现在我将解析该线程。

    如果您可以从针对 MPC 设计的特定域 SDK 组(MCSDK 和 DPSDK)获得任何回复、 请分享。 从 MATLAB 转换 到 Code composer 可能会有些困难!

    谢谢

    此致

    阿尔萨兰