Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDM-1000 主题中讨论的其他器件:powerSUITE
您好
我们可以与定制电路板和子板一起使用、然后在将输入电压增加到特定限值以上时发现一些问题。 我们可以看到、它需要0.8A 的负载才能将其调节到600V、并且在增大电流时、除非增加输出电流、否则无法调节。 在构建4中、我们不是要获得稳定的系统、也不需要调节电压。
补偿设计器电流环路如下图所示。 在我们构建每个阶段时、它应该会自动保存该文件、或者我们是否需要手动保存。