This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-1000:控制环路构建3和构建4

Guru**** 675280 points
Other Parts Discussed in Thread: POWERSUITE
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1262492/tidm-1000-control-loop-build-3-and-build-4

器件型号:TIDM-1000
主题中讨论的其他器件:powerSUITE

您好  

我们可以与定制电路板和子板一起使用、然后在将输入电压增加到特定限值以上时发现一些问题。 我们可以看到、它需要0.8A 的负载才能将其调节到600V、并且在增大电流时、除非增加输出电流、否则无法调节。 在构建4中、我们不是要获得稳定的系统、也不需要调节电压。  

补偿设计器电流环路如下图所示。 在我们构建每个阶段时、它应该会自动保存该文件、或者我们是否需要手动保存。   

 e2e.ti.com/.../Code-composer-studiocurrent-loop.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我们构建每个阶段时、它应该自动保存文件、或者我们是否需要手动保存文件。  [/报价]

    这取决于您是否运行 powerSUITE。 只需手动从补偿设计器加载值、该方法就可以起作用了。

    此致、
    科迪