This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377D:100MHz 或200MHz 中 CMPSS 的时钟

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265643/tms320f28377d-clock-for-cmpss-in-100mhz-or-200mhz

器件型号:TMS320F28377D

亲爱的香榭丽舍大街,

我是为我们的客户提出这个问题的。

我们知道 ePWM 最大时钟是 F2837x 的100 MHz。

但对于 CMPSS 的数字滤波器(用于触发 ePWM)、时钟是在100MHz 中计算的、还是在200 MHz 中计算的?

您可以帮助澄清一下吗?

例如,对于 CMPSS_configFilterHigh ()?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    感谢您的耐心。

    CMPSS 模块中数字滤波器的时钟来自 SYSCLK、其为200MHz。

    此致、

    哈迪