请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377D 亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
我们知道 ePWM 最大时钟是 F2837x 的100 MHz。
但对于 CMPSS 的数字滤波器(用于触发 ePWM)、时钟是在100MHz 中计算的、还是在200 MHz 中计算的?
您可以帮助澄清一下吗?
例如,对于 CMPSS_configFilterHigh ()?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
亲爱的香榭丽舍大街,
我是为我们的客户提出这个问题的。
我们知道 ePWM 最大时钟是 F2837x 的100 MHz。
但对于 CMPSS 的数字滤波器(用于触发 ePWM)、时钟是在100MHz 中计算的、还是在200 MHz 中计算的?
您可以帮助澄清一下吗?
例如,对于 CMPSS_configFilterHigh ()?