This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:有关 EPWM XBAR 的更多信息

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267652/tms320f28p650dk-more-information-about-epwm-xbar

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好、

我想详细了解 F28P65x 处理器中的 ePWM X-BAR。

1.在 ePWM 章节中、仅提到了来自 ePWM XBAR 的 TRIP4-12 (TRIP6除外)。

不过、在 EPWM XBAR 章节中、我们提到来自 EPWM XBAR A 的 XBAR 信号会传输到 TRIPIN 1 - 8、而 EPWM XBAR B 会传输到 TRIP9-15。

尽管根据上图、EPWM XBAR B 的输出较少、但 EPWM XBAR A 和 EPWM XBAR B 的寄存器是相同的。

PFB 我的问题、

1. TRIPIN1-15是否与跳闸信号(即 TRIP1-12)不同?

2.这些信号是如何相互映射的?

3. EPWM XBar A 中的 OUT1是否对应于 TRIPIN 1、 EPWM Xbar 中的 OUT1是否 对应于 TRIPIN 9? 如果是、那么 EPWM XBAR B 中的 OUT8是什么?

4.我能否详细了解这些 XBAR 与前代2838x 相比的增强功能?

此致、

艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    在 F28P65x 器件上、有两个 EPWM X-BAR 实例(EPWM X-BAR A 和 EPWM XBAR B)。 表16-5描述了 ePWM X-BAR 的输入、这两个实例的输入是相同的。 每个实例有8个输出。 EPWM X-BAR A 的输出连接到每个 EPWM 实例的 TRIP 1-8、而 EPWM X-BAR B 的输出1-4和输出6-7分别连接到每个 EPWM 实例的 TRIP 9-12和 TRIP 14-15。 请注意、ePWM X-BAR B 的输出5和8未连接到任何 ePWM 跳闸源。

    第一张图片不正确将传达给内部团队 进行更正。
    有关 ePWM 交叉开关的更多见解、请参阅第16.2.1节 ePWM X-BAR。

    谢谢!
    Prarthan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prarthan、

    感谢您的答复。

    没有 行程13吗? 这也意味着现在有适用于 F28p65x 处理器的 TRIP1-15? 这将是对其前身的增强。 所有 TRIP1-15都可用于跳匣区域中的 CBC 和 OST?

    第16.2.1节详细介绍了 XBAR 的输入。 我想进一步了解跳闸信号。

    TRIPIN 1 -15是来自 ePWM XBAR 的输出信号、是否直接作为 TRIP1-15信号映射到 ePWM 模块?

    谢谢。此致、

    艾琳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Irene:

    是的、因为我们在 f28p65x 器件中有两个 ePWM XBAR 实例、而在 f2838x 器件中有一个 ePWM XBAR 实例、因此我们具有2个 TRIPIN 信号功能。 TRIP13被保留/未使用。

    来自 EPWM-XBAR 的 TRIPIN 信号将路由到直流子模块、根据 DCTRIPSEL、任何跳闸都可以路由到 DCA/BEVT1/2信号、并为相应的 EPWM 模块触发 OSHT 或 CBC。