大家好、
我想详细了解 F28P65x 处理器中的 ePWM X-BAR。
1.在 ePWM 章节中、仅提到了来自 ePWM XBAR 的 TRIP4-12 (TRIP6除外)。

不过、在 EPWM XBAR 章节中、我们提到来自 EPWM XBAR A 的 XBAR 信号会传输到 TRIPIN 1 - 8、而 EPWM XBAR B 会传输到 TRIP9-15。

尽管根据上图、EPWM XBAR B 的输出较少、但 EPWM XBAR A 和 EPWM XBAR B 的寄存器是相同的。
PFB 我的问题、
1. TRIPIN1-15是否与跳闸信号(即 TRIP1-12)不同?
2.这些信号是如何相互映射的?
3. EPWM XBar A 中的 OUT1是否对应于 TRIPIN 1、 EPWM Xbar 中的 OUT1是否 对应于 TRIPIN 9? 如果是、那么 EPWM XBAR B 中的 OUT8是什么?
4.我能否详细了解这些 XBAR 与前代2838x 相比的增强功能?
此致、
艾琳