请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28P650DK 大家好!
文档 SPRZ545–2023年7月、第17页说明了"预取超出有效存储器"、 表3-1 显示了用户必须处理的两个 RAM 存储器地址。
现在、我要将 表3-1中的2个 RAM 存储器地址与我在数据表 SPRSP69-2023中的存储器映射进行比较。
M1 RAM
我在数据表中找到的存储器 M1的地址和结构与在勘误表中找到的建议相匹配
GS15 RAM
我在数据表中找到的存储器 GS15的地址和结构、这里名为 D3 RAM、 与我在勘误表中发现的建议不匹配。
原因是我没有找到存储器边界、提到的地址0x001-CFFF 位于 D3内部。
我错了吗?
非常感谢。
埃托尔