This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在有效存储器之外预取

Guru**** 2535790 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1266683/tms320f28p650dk-prefetching-beyond-valid-memory

器件型号:TMS320F28P650DK

大家好!

文档 SPRZ545–2023年7月、第17页说明了"预取超出有效存储器"、 表3-1 显示了用户必须处理的两个 RAM 存储器地址。

现在、我要将  表3-1中的2个 RAM 存储器地址与我在数据表 SPRSP69-2023中的存储器映射进行比较。

M1 RAM  

我在数据表中找到的存储器 M1的地址和结构与在勘误表中找到的建议相匹配

GS15 RAM

  我在数据表中找到的存储器 GS15的地址和结构、这里名为 D3 RAM、 与我在勘误表中发现的建议不匹配。

原因是我没有找到存储器边界、提到的地址0x001-CFFF 位于 D3内部。

我错了吗?

非常感谢。

埃托尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于是9月4日 TI 假日、因此响应将延迟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    我错了吗?

    我发现勘误表中存在问题。 我将告诉我们的团队相关信息、并在勘误文档中进行适当更正。

    感谢您的反馈。

    此致、

    维维克·辛格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    我将等待勘误更新。

    感谢您的支持。

    此致、

    埃托尔