This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:TMS320F280039C

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1265274/tms320f280039c-tms320f280039c

器件型号:TMS320F280039C
主题中讨论的其他器件: TMS320F28388D

大家好!

我目前正在从事一个项目、其中使用用于 CLK、Data 0和 Data 01线路(用于 FSI)的跳线将 TMS320F280039C 连接到 TMS320F28388D、并将集线站的两个接地端直接相连以提供共用接地配置。 我已经对传输进行了测试、发现在30MHz 频率下能够可靠地工作。 但是、当我将频率增加到高于30MHz 时、我观察到并非所有帧都被接收器接收、我想使用可能的最高速度(50MHz 或60 MHz)。

我想知道发生此问题是因为我没有使用适配器板、还是因为其他原因。 是否有人像我一样通过连接引脚来测试较高频率下的传输? 在高于30MHz 的频率下进行可靠传输时、是否需要适配器板?

非常感谢您提供任何见解或建议。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nirojan、

    由于此设备的专家不在办公室、因此响应将略有延迟。

    非常感谢、

    奥普斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Unknown 说:
    我已经使用 CLK、Data 0和 Data 01线路(用于 FSI)的跳线将 TMS320F280039C 连接到 TMS320F28388D、并将集线站的两个接地端直接相连以提供共用接地配置。

    每个电路板是否使用了两个 controlCARD +集线站? 在 controlCARD 本身上使用较小间距的 FSI 接头可能优于 HSEC 集线引脚(即从接头到 C2000器件的布线更短)。 如果您使用接头、则应拆下一些电阻器以断开 HSEC 连接器的信号。

    Unknown 说:
    我想知道是因为我没有使用适配器板而发生此问题,还是因为有其他原因。 是否有人像我一样通过连接引脚来测试较高频率下的传输? 适配器板是否对30MHz 以上频率的可靠传输有所要求?

    可能无法满足信号完整性要求、适配器板将为您提供帮助。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我最近对 TMS320F280039C 和 TMS320F28388D 之间的 FSI 通信进行了一些测试。

    请注意不同的规格。 FSI 可按照最大 TMS320F280039C 上的60 MHz。 但是、TMS320F28388D 仅达到50 MHz。

    您可以在器件的数据表中查看以下规格:

    TMS320F28388D:SPRSP14E、页202 (TX)和205 (RX)
    TMS320F280039C:SPRSP61A、页186 (TX)和189 (RX)

    在较高频率下创建低阻抗电流返回路径非常重要。 也许您可以尝试使用双绞线进行不同的布线。 我建议对 FSICLK、FSID0和 FSID1使用三个对、每个对都用一根接地线绞合。 导线之间面积的减小可减少与电磁场的相互作用。 在双绞线上承载接地线会为电流产生低阻抗环路。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stefan、您好、

    请注意不同的规格。 FSI 可按照最大 TMS320F280039C 上的60 MHz。 但是、TMS320F28388D 仅达到50 MHz。 [/报价]

    是的、F28003x 器件是专门设计用于60MHz 的、因为它是一个120MHz 器件(除以2以生成时钟)。

    您是否能够通过改进的布线在新测试中获得更高的通信速度? 差分器件+双绞线非常适合更长的通信长度、并且与单端信号相比、噪声抗扰度更高。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我没有执行其他单端信号传输测试。 相反、我在 FSI 评估板上使用了 LVDS。 我将两个控制器(F280039C 和 F28388D)的 PLL 设置为在两个 FSI 上以40 MHz 发送。 这没有任何问题。

    @ Nirojan:40 MHz 的 FSI 时钟可能也适合您的应用。 我认为这是两个控制器在不降低 C28、CLA 或 CM 内核的最大 SYSCLK 频率的情况下可以运行的最高频率。

    此致、

    斯特凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    感谢您在末端测试接口并提供反馈。 我们现在将分析此速度是否足以满足我们的应用需求、然后继续。

    此致、
    尼罗扬