This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28386D:去初始化函数

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1260614/tms320f28386d-deinitialization-function

器件型号:TMS320F28386D

AUTOSAR 需要 Pwm_De IT。

一个问题是、TI 是否提供将寄存器重置为默认值的简单方法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我接下来回答这个问题、TI 专家可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我接下来回答这个问题、TI 专家可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     我接下来回答这个问题、TI 专家可以提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉响应出现延迟。

    要回答这个问题、我们没有一个特定功能可以将所有寄存器去初始化为默认值、但如果您希望停止 PWM、您可以选择关闭 TBCLKSYNC 位、即 PWM 时钟启用/禁用位。

    此外、您可以使用各个位/寄存器级功能将寄存器配置回默认值。

    我希望这对您有所帮助。

    此致、

    阿迪亚