This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025:芯片的第一次烧录正常、第二次烧录无法擦除、第二次烧录无法执行

Guru**** 2931640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271672/tms320f280025-the-first-burning-of-the-chip-is-normal-the-second-burning-cannot-be-erased-and-the-second-burning-cannot-be-carried-out

器件型号:TMS320F280025

大家好、

客户有问题需要您的帮助:

芯片的第一次烧录正常、第二次烧录无法擦除、第二次烧录无法执行

仿真器为00IC-XDS100V3、编程程序 c2prog 和 CCS 都遇到了此现象。

1、开始时我们设置了内部的晶体振荡器进行烧烤, 5块的烧坏没有发现烧坏的问题,但有一种情况,程序仿真无法运行。
2.如果你先设置外部晶体振荡器来烧写程序,第一次就可以烧坏,然后烧写就有不能擦除的问题,然后程序烧写的时候变成了内部晶体振荡器也有这个擦除的问题。
下面是 CCS 错误消息:
谢谢。此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ben:

    如果不进行第二次烧录、是否意味着内存本身不能转储、比如转储到文本文件?

    首先、它使用哪个版本的 CCS 运行呢?

    2、这是否与文档中的 C2Prog 相关?

    我需要一些时间来 了解 C2Prog、明天会尽快与您联系。

    谢谢。此致、

    查尔斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Charles:

    如果第二次刻录未执行,是否意味着内存本身不能转储,比如说转储到文本文件?

    这意味着我无法刷写器件、因为无法擦除它。

    首先、它使用哪个版本的 CCS 运行呢?

    2、这是否与文档中的 C2Prog 相关?

    [/报价]

    我会与客户确认。

    我需要一些时间来 检查 C2Prog,将在明天回复您。

    明白了。

    此致、

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、它处于第二个老化状态。

    C2Prog 似乎起作用、但我所使用的.OUT (LED Blinky)可能存在差异。

    谢谢。
    查尔斯