This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28377S:TMS320F28377S。 PLL 锁定库的变通办法不清楚。

Guru**** 2466670 points
Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271940/tms320f28377s-tms320f28377s-pll-lock-library-workaround-unclear

器件型号:TMS320F28377S
主题中讨论的其他器件:C2000WARE

尊敬的先生/女士:

在一个关于 PLL 未正确锁定的分离线程中、我们获得了以下截屏、作为针对 C2000Ware 库应用的权变措施

(https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1270828/tms320f28377s-tms320f28377s/4814555#4814555)

上面的问题已标记为"已解决"、因此不确定是否有人跟进。 因此、我们将开设一个新的培训师、以继续澄清

因为所提议的"for"循环是如何工作的尚不清楚。 显然、MCU 在内部"while"中 I=0时挂起。 如果 PLL 未被锁定、MCU 被连接到这里。

另一方面、如果你设法离开 "while"环路(PLL 已锁定)、在一个已锁定的 PLL 上重复此过程5次的目的是什么?

您能帮助澄清一下吗?

提前感谢100万

玛丽亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Maria、

       如果您认为我的答案不清楚、让我们继续讨论旧线程本身。 请不要打开新帖子。 您只需对旧线程进行响应。