请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28377S 主题中讨论的其他器件:C2000WARE
尊敬的先生/女士:
在一个关于 PLL 未正确锁定的分离线程中、我们获得了以下截屏、作为针对 C2000Ware 库应用的权变措施
上面的问题已标记为"已解决"、因此不确定是否有人跟进。 因此、我们将开设一个新的培训师、以继续澄清
因为所提议的"for"循环是如何工作的尚不清楚。 显然、MCU 在内部"while"中 I=0时挂起。 如果 PLL 未被锁定、MCU 被连接到这里。
另一方面、如果你设法离开 "while"环路(PLL 已锁定)、在一个已锁定的 PLL 上重复此过程5次的目的是什么?
您能帮助澄清一下吗?
提前感谢100万
玛丽亚