This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:错误消息1015 @ 0x0

Guru**** 2580155 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28335

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1267616/tms320f28335-error-message-1015-0x0

器件型号:TMS320F28335

您好!

我使用的是 TMS320F28335、

在调试配置设置中、我取消选中了"Enable CIO function use"复选框(下面随附的屏幕截图)。

之后在调试时、我收到一条错误消息(如屏幕截图所示)。

请告诉我如何克服此误差。

谢谢。

塔鲁纳 G

未选中"Enable CIO function use"复选框  

下面的错误消息

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taruna、

    需要说明的是、在启用 CIO 之前、这是唯一改变的因素吗? 没有连接更改、没有环境变化等? 如果是、您是否已验证设备未锁定或未充分通电?

    此致、

    阿米尔·奥马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是只有此启用已更改。 否、没有连接更改、也没有环境更改。 也有足够的功率。  

    能否说明如果器件已锁定、解锁过程是什么? 您能说明一下步骤吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taruna,  

    1. 如果选中"Enable CIO function use"复选框、您是否能够连接到器件?
    2. 您是否能够在取消选中该框之前连接到此设备?
    3. 您的项目有密码吗?
    4. 您可以尝试 SCI-A 引导吗?
    如果设备已锁定,您能否说明解锁该设备的步骤?

    TRM 中对此进行了说明。 参阅  1.2.3.2密码匹配流程 www.ti.com/lit/SPRUI07第55页。 但是请注意、此过程仅适用于实际编写密码的情况。

    之前已经在 e2e 上多次讨论过您遇到的错误。 下面是两个示例帖子、但您可以在论坛中搜索"error-1015"

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/791047/tms320f28335-error-connecting-to-the-target-error--1015-0x0-in-f28335

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/392527/error-connecting-to-target-error--1015-0x0---tms320f28335

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是的,我们已经通过启用"启用 CIO 功能使用"进行了检查。 我们具有相同的误差。  

    2.是的,我们可以在取消选中该框之前连接到设备。  

    3、密码,到目前为止我们还没有设置任何密码。 我们需要使用密码匹配流程步骤进行一次检查。  

    4.我们会尝试这样做。  

    我们将浏览上述链接并尝试操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Taruna,

               如果您的项目不包含任何密码、但您现在无法连接到该器件、我想知道您的器件是否被意外锁定。 您是否尝试在此器件上对闪存进行编程?  

    此器件的历史记录是什么? 它曾经编程过、并且可以成功工作吗?  

    如果您的器件已锁定、但您无法通过 CCS 连接/解锁这些器件、恐怕您只能更换这些器件。 如果擦除/编程操作因欠压/掉电情况而受到干扰、器件可能会无意中被锁定。 如果在擦除/编程操作期间器件缺少电流、也可能会发生这种情况。 请参阅 https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000/f/171/t/826343。要知道的关键一点是您是否尝试对该器件进行编程。  

    如果您有其他电路板、请尝试这样做。 您能否私下与我分享您的原理图? 您不必共享整个原理图。 如果您可以共享到器件引脚的所有连接、这就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我们可以与您分享。 我们如何与您建立联系。 请告知我们您是否可以与您联系。   

    我们未连接任何器件引脚、因为我们正在进行计时器编程。 在为其进行 SCI 通信之前、我们使用了器件引脚(GPIO 引脚-根据手动操作)。  

    谢谢。此致、

    塔鲁纳  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将光标悬停在我的姓名上并单击"Request Friendship"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、我做到了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将光标悬停在我的姓名上并选择"发送私密消息"选项。 你现在将能够发送私人信息给我,这将不会被张贴在论坛上。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经与客户举行了 WebEx 会话。 由于密码位置损坏、闪存似乎无意中被锁定。 发生这种情况的原因可能是该扩展坞由 PC 的 USB 端口供电、数据表中不建议使用该扩展坞。