This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28335:电源定序运算放大器

Guru**** 2581265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1271522/tms320f28335-power-sequencing-opamps

器件型号:TMS320F28335

尊敬的专家:

如  F28335中有关电源定序的技术规格第7.9.2节所述。 我想使用运算放大器实现时序、因为运算放大器启用了产生3.3V 和1.9V 的 LDO。 请找到附件。 我发现 由3.3V 和1.9V 供电的 TPS767D301电源 IC 也集成在同一 IC 中。 但是、我发现使用 LDO 可提供更好的电压质量。 因此、我想将 LDO 与运算放大器的组合结合使用。 运算放大器负责电源排序、如图中所示。 您认为这是一种正确的方法吗?

此致、

伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

               只要满足数据表中列出的每个条件、您就如何实现时序控制完全取决于您。 BTW 中、TPS767D301也是 LDO。 通过使用它、您将能够减少电路板中的组件数量。 以下帖子包含有关时序控制的更多信息:  

    https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/391204/tms320f28335-example-circuit-power-sequencing-3-3v-and-1-9v

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    根据我的理解、首先 微控制器是3.3V、然后应该施加1.9V、然后释放复位。 为了实现这一点、我想使用 TINA 仿真中所示的几个运算放大器来生成到 LDO 的信号并进行复位。 这只是要求、还是有其他我想知道的东西。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajesh

      您的理解不正确。 请参阅 www.ti.com/lit/SPRS439的第48页 ( 7.9.2电源定序 ):

    请注意、也有对-XRS 引脚的要求:

    您必须满足第7.9.2节中的所有要求。  如前所述、我无法规定您如何准确地执行这些要求。  但是、为了减少元件数量(从而降低成本并简化电路板布线)、您可以考虑使用 TPS767D301这样的器件。 它具有两个稳压器、每个稳压器的额定电流为1A。 每个稳压器也具有一个使能引脚、因此您可以感应1.9v 输出并使用该引脚来精确确定您想要开启3.3V 输出的时间。 如果您想使用几个运算放大器、也可以。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    先生,

    我很震惊地知道,我只是在说相反的。 感谢你的评分  我要重申这一点。

    首先是1.9V (VDD 内核电压)、

    然后是3.3V (VDDIO)、

    最后、复位被释放以确保时钟稳定。

    我想我现在已经明白了。 我想 搭配几个运算放大器和分立式 LDO、以了解它们的可用性以及易于焊接。

    此致、

    伯恩·拉杰什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、不要忘记断电期间的-XRS 要求。 祝你一切顺利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,先生