您好、我有一个有关 CLB 的问题、我想将 CLB1、Tile0的输出重定向到 GPIO8。 为此、我将相应的引脚8多路复用器配置为表14-7 spruiz.pdf
GPIO 多路复用引脚 GpioCtrlRegs.GPAGMUX1.bit.GPIO8 = 1;
GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 3;
表示 CLB_OutPutxBAR4。
和 CLB Outpu X-Bar AS、表16-8 spruiz.pdf、
ClbOutputXbarRegs.OUTPUT4MUX0TO15CFG.bit.MUX0 = 0;
ClbOutputXbarRegs.OUTPUT4MUXENABLE.bit.MUX0 = 1;
但是 CLB_Out0输出信号未在引脚上发出、但是、我可以在 Clb1LogicCtrlRegs.CLB_DBG_OUT.bit.OUT0寄存器中的表达式中的调试中看到信号发生变化
谢谢