This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-F28P65X:LAUNCHXL-F28P65X

Guru**** 2538955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273964/launchxl-f28p65x-launchxl-f28p65x

器件型号:LAUNCHXL-F28P65X

您好、我有一个有关 CLB 的问题、我想将 CLB1、Tile0的输出重定向到 GPIO8。 为此、我将相应的引脚8多路复用器配置为表14-7 spruiz.pdf

GPIO 多路复用引脚 GpioCtrlRegs.GPAGMUX1.bit.GPIO8 = 1;

GpioCtrlRegs.GPAMUX1.bit.GPIO8 = 3;

表示 CLB_OutPutxBAR4。

和 CLB Outpu X-Bar AS、表16-8 spruiz.pdf、

ClbOutputXbarRegs.OUTPUT4MUX0TO15CFG.bit.MUX0 = 0;
 ClbOutputXbarRegs.OUTPUT4MUXENABLE.bit.MUX0 = 1;

但是 CLB_Out0输出信号未在引脚上发出、但是、我可以在 Clb1LogicCtrlRegs.CLB_DBG_OUT.bit.OUT0寄存器中的表达式中的调试中看到信号发生变化

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    CLB 输出 XBAR 可以访问 CLB1_OUT4和 CLB1_OUT5。 您是否能够尝试在 CLB 中配置 OUTLUT4以生成所需的输出而不是 OUTLUT0? 您的配置中的所有其他内容都应该是正确的。

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Luke、我已经执行过此操作、并且它有效。 我曾经看到、在这个微控制器中有带有 CLB_OutputXBAR1..7多路复用器的 GPIO。除了 OutputXbar1...7外、我想我可以使用它们来输出任何 LUT。 我检查了 f28p65x_headers_nonBIOS_cpu1.cmd 文件、它只有 OutputXbarRegsFile 寄存器的 OUTPUTXBAR 部分、我没有找到相对 ClbOutputXbarRegsFile。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    不确定我是否误解了您的回复。 此问题现在是否已得到解决? 您是否能够通过 OutputXbarRegsFile 配置 CLB 输出 XBAR、或者 CLB 输出 XBAR 不可访问?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、是的、它解决了。 我只有一个问题、CLB_OutputXBAR1..7的用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、大家好、

    CLB 输出 XBAR 在架构上与输出 XBAR 相同、唯一的区别是每个模块的输入。 CLB 输出 XBAR 已添加到后续 C2000器件、专门用于向器件的输出引脚发送 CLB 输出。 输出 Xbar 是相似的、只是它是指跨 ECAP、CMPSS 等各种模块将内部信号路由到输出引脚。 基本上、CLB 输出 XBAR 是旨在发送 CLB 输出的额外输出 XBAR。