This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280039C:时钟频率

Guru**** 2939240 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F280039C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1273009/tms320f280039c-clocking-frequency

器件型号:TMS320F280039C

TMS320F280039C 的最大时钟频率与120MHz 无关、我可以 借助 数字示波器观察最大频率。 您能建议我们 配置时钟来查看其最大 频率吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您与我们联系!

    如需根据应用需要将系统时钟配置为120 MHz、可使用分频器、即 ODIV、IMULT 和 REFDIV、请参阅公式和图表图 6-10。   TMS320F28003x 实时微控制器数据表中的系统 PLL。  

    注意:配置应确保内部时钟频率遵循   TMS320F28003x 实时微控制器数据表中的6.12.3.2.1.8内部时钟频率中的指南。  

    要查看示波器上的系统 PLL 时钟、您可以使用 XCLKOUT 并在可用的 GPIO 上输出选定的时钟频率、但上限为50MHz、因此您无法监控任何高于该频率的频率。  要使用 XCLKOUT、首先通过 CLKSRCCTL3寄存器选择时钟源。 接下来、通过 XCLKOUTDIVSEL 寄存器选择所需的输出分频器。 最后、使用 GPIO 配置寄存器将 GPIO16或 GPIO18连接到多路复用器通道11。

    谢谢。
    Prarthan.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    可以通过任何方法来查看最大时钟频率120MHz、因为示波器支持的最大频率为200MHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Prem:

    如上所述、要在示波器上查看系统 PLL 时钟、您可以使用 XCLKOUT 并在可用 GPIO 上输出选定的时钟、但当频率大于50MHz (您仍然可以看到频率)时、由于 GPIO 限制、脉冲将被截断。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    除了检查寄存器值外、是否可以通过任何其他方法来查看控制器产生的最大时钟频率(120MHz)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PREM,

    我上面建议的方法是 在 GPIO 上路由时钟并观察时钟输出 从它, 它不是基于寄存器的

    要在 GPIO 上路由时钟、您需要进行适当的配置。 请参阅以下步骤:
    "外部时钟输出(XCLKOUT)功能通过将时钟连接到外部引脚(可以是 GPIO16或 GPIO18)来支持这一点。 可用的时钟源为 PLLSYSCLK、PLLRAWCLK、SYSCLK、INTOSC1、INTOSC2、 和 XTAL。 要使用 XCLKOUT、首先通过 CLKSRCCTL3寄存器选择时钟源。 接下来、通过 XCLKOUTDIVSEL 寄存器选择所需的输出分频器。 最后、使用 GPIO 配置寄存器将 GPIO16或 GPIO18连接到多路复用器通道11。"