TMS320F280039C 的最大时钟频率与120MHz 无关、我可以 借助 数字示波器观察最大频率。 您能建议我们 配置时钟来查看其最大 频率吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TMS320F280039C 的最大时钟频率与120MHz 无关、我可以 借助 数字示波器观察最大频率。 您能建议我们 配置时钟来查看其最大 频率吗?
您好、感谢您与我们联系!
如需根据应用需要将系统时钟配置为120 MHz、可使用分频器、即 ODIV、IMULT 和 REFDIV、请参阅公式和图表图 6-10。 TMS320F28003x 实时微控制器数据表中的系统 PLL。
注意:配置应确保内部时钟频率遵循 TMS320F28003x 实时微控制器数据表中的6.12.3.2.1.8内部时钟频率中的指南。
要查看示波器上的系统 PLL 时钟、您可以使用 XCLKOUT 并在可用的 GPIO 上输出选定的时钟频率、但上限为50MHz、因此您无法监控任何高于该频率的频率。 要使用 XCLKOUT、首先通过 CLKSRCCTL3寄存器选择时钟源。 接下来、通过 XCLKOUTDIVSEL 寄存器选择所需的输出分频器。 最后、使用 GPIO 配置寄存器将 GPIO16或 GPIO18连接到多路复用器通道11。
谢谢。
Prarthan.
PREM,
我上面建议的方法是 在 GPIO 上路由时钟并观察时钟输出 从它, 它不是基于寄存器的 。
要在 GPIO 上路由时钟、您需要进行适当的配置。 请参阅以下步骤:
"外部时钟输出(XCLKOUT)功能通过将时钟连接到外部引脚(可以是 GPIO16或 GPIO18)来支持这一点。 可用的时钟源为 PLLSYSCLK、PLLRAWCLK、SYSCLK、INTOSC1、INTOSC2、 和 XTAL。 要使用 XCLKOUT、首先通过 CLKSRCCTL3寄存器选择时钟源。 接下来、通过 XCLKOUTDIVSEL 寄存器选择所需的输出分频器。 最后、使用 GPIO 配置寄存器将 GPIO16或 GPIO18连接到多路复用器通道11。"