This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28379D:无硬件的仿真处理器

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, LAUNCHXL-F28379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1275899/tms320f28379d-emulating-processor-without-hardware

器件型号:TMS320F28379D
主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D

您好!

我将在 设计中使用 TMS320F28379D 微控制器。  在等待硬件时、Code Composer Studio 是否具有对处理器进行仿真的任何功能、以便我可以测试我编写的一些代码?  现在、我只想测试我在硬件到来之前编写的一些数学函数。  (我现在不需要任何 ADC 或 PWM 外设 进行测试。)  我知道代码是编译的、但 现在我无法运行代码、无法查看数学函数的输出是什么、以及 数学函数中是否有任何错误。

我知道我可以作为一个相对快速且便宜的解决方案购买 LAUNCHXL-F28379D、但是否有办法在不使用它的情况下仿真处理器?

谢谢。

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Unknown 说:
    在等待硬件时、Code Composer Studio 是否具备仿真处理器的任何功能、以便我可以测试编写的一些代码?  [/报价]

    否。