请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28379D 主题中讨论的其他器件: LAUNCHXL-F28379D
您好!
我将在 设计中使用 TMS320F28379D 微控制器。 在等待硬件时、Code Composer Studio 是否具有对处理器进行仿真的任何功能、以便我可以测试我编写的一些代码? 现在、我只想测试我在硬件到来之前编写的一些数学函数。 (我现在不需要任何 ADC 或 PWM 外设 进行测试。) 我知道代码是编译的、但 现在我无法运行代码、无法查看数学函数的输出是什么、以及 数学函数中是否有任何错误。
我知道我可以作为一个相对快速且便宜的解决方案购买 LAUNCHXL-F28379D、但是否有办法在不使用它的情况下仿真处理器?
谢谢。
凯文