我已向客户提出以下问题。 您可以看一下吗?
我已经使用了很长一段时间没有任何问题,当我尝试把外部晶体的电阻从25M 更改为20M 时,它突然停止输出3.3V 运行了大约6小时2天.
(故障发生时、我没有进行实时调试、而是通过 USB 进行连接。)
使用5V 和1.2V 没有问题、但3.3V 仅输出大约1.5V。
・切换外部晶体是否存在这样的问题?
(参考指出、只需更换电阻即可实现、并且实际实现了所需的行为、但还有其他需要做的事情吗?)
・是否有其他可能的故障原因? 是否有办法修复它?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已向客户提出以下问题。 您可以看一下吗?
我已经使用了很长一段时间没有任何问题,当我尝试把外部晶体的电阻从25M 更改为20M 时,它突然停止输出3.3V 运行了大约6小时2天.
(故障发生时、我没有进行实时调试、而是通过 USB 进行连接。)
使用5V 和1.2V 没有问题、但3.3V 仅输出大约1.5V。
・切换外部晶体是否存在这样的问题?
(参考指出、只需更换电阻即可实现、并且实际实现了所需的行为、但还有其他需要做的事情吗?)
・是否有其他可能的故障原因? 是否有办法修复它?
尊敬的 Makoto:
当您将晶体从25MHz 更改为20MHz 时、您是否也增加了晶体电路的电阻;如果是、电阻的值是多少、连接在何处? F28388器件的外部振荡器电路能够为 X1/X2处的负载驱动最大1mW。 如果晶振/电阻的变化使得传送到晶振的功率超过最大驱动(过载)、那么它有可能已经损坏了外部振荡器电路以及晶振。
现在必须隔离5V 至1.2V/3.3V 稳压器(U14)或 F28388 IC 是否导致3.3V 电源轨仅达到1.5V。 我认为您可以通过暂时移除铁氧体磁珠 L3、L4和 L5来隔离 F28388、然后查看3.3V 电源轨是否仍卡在1.5V。 如果该电压为3.3V、则 F28388可能会损坏。 您还可以尝试拆下晶体、以查看3.3V 电压轨是否重新上升。
此致、
约瑟夫
尊敬的 Makoto:
感谢您提供更多详细信息。 我看到客户提到的电阻变化只是从板载25MHz 时钟切换到20MHz 时钟。 此操作不应使器件过载。 在本例中、F2838x 使用单端时钟、而不是晶体。 请在发生损坏之前询问正在进行哪些测试。 来自 USB/外部电源的5V 电源是否可能存在会导致板载稳压器 U14损坏的毛刺脉冲? 我认为仍有必要通过下述内容查看出现问题的内容:是 U14稳压器还是 F2838x 器件。
此致、
约瑟夫
尊敬的 Makoto:
如果您参考 TMDSCNCD28388D 原理图、F28388D 的时钟可以从 Y1 (缓冲器 U5之后的25MHz)或 Y2 (20MHz)导出、具体取决于 R39/R43 0 Ω 连接。 Y1和 Y2是晶体振荡器。 晶体振荡器需要电源、在本例中为3.3V、并且将输出一个精确的时钟。 输出引脚只有一个、该引脚馈送到 F28388D 的 X1引脚。 在原理图中、X1名为 F2838x_CLK (TP6)。 该连接称为单端时钟、其中精确的时钟仅馈送到 X1、振荡器块不需要反馈路径 X2。 另一个时钟源只是一个外部晶体,例如 P/N ECS-200-18-30B-AGN-TR。 外部晶体(也称为石英晶体)是无源器件、这意味着它无需电源即可运行。 它主要由两个连接到两个端子的板和一个与 RLC 振荡电路等效的经过精确调优的石英组成。 石英晶体的两个端子连接到 F28388D 的 X1和 X2引脚、它与 F28388D 的晶体振荡器一起工作、在 X1和 X2上产生精确的时钟、并具有由石英晶体定义的振荡周期(例如、 20MHz for ECS-200-18-30B-AGN-TR)。
有关 F28388D 上 X1/X2连接的原理图、请参阅 U1C 模块。
我不明白 SCI 通信或将时钟从25MHz 更改为20MHz 会如何导致 LDO 的3.3V 输出变为1.5V。
此致、
约瑟夫