Other Parts Discussed in Thread: TMDSCNCD28388D
我已向客户提出以下问题。 您可以看一下吗?
我已经使用了很长一段时间没有任何问题,当我尝试把外部晶体的电阻从25M 更改为20M 时,它突然停止输出3.3V 运行了大约6小时2天.
(故障发生时、我没有进行实时调试、而是通过 USB 进行连接。)
使用5V 和1.2V 没有问题、但3.3V 仅输出大约1.5V。
・切换外部晶体是否存在这样的问题?
(参考指出、只需更换电阻即可实现、并且实际实现了所需的行为、但还有其他需要做的事情吗?)
・是否有其他可能的故障原因? 是否有办法修复它?