This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28P650DK:在 IDDK v2.2.1的+5V-Enc 上仅为1.2V

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDXIDDK379D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277504/tms320f28p650dk-only-1-2v-on-the-5v-enc-of-the-iddk-v2-2-1

器件型号:TMS320F28P650DK
主题中讨论的其他器件:TMDXIDDK379DC2000WARE

您好!

我使用的是 IDDK v2.2.1、以便能够连接到模拟正弦/余弦编码器。

我遵循了 SPRUI54应用手册、但+5V-Enc 引脚(H4引脚7和 H6引脚7)上的电压只有1.2V。

我在 H2引脚4上有5V 电压。

此致、

大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    H4/H6和 H2接头的5V 电压轨不同。 您是否已查看下方目录中的原理图和硬件指南?

    C:\ti\c2000\C2000 Ware_Motor SDK_5_00_00_00\solutions\tmdxiddk379d

    方块 M12有一个负载开关、需要为5V0_ENC 网络启用。

    此致!

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 IDDK PCB 上的 LD1也没有靠近 M12块。 您能告诉我、它们在哪儿?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它在电路板上的此处:

    为了使5V0_ENC 具有电源、您需要确保启用下面的 U4电源开关。

    此致!

    凯文