请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F28388D 您好!
我正在查看 spruii0e 表9-5、为 CLB7和 CLB8选择值11。 所有其他 ECAP 信号都用于 ECAP 3、4、5和6。 但选择的值11适用于 ECAP、3、4、6和7。 这是正确的吗?或者它是否应该是3、4、5和6、就像其他 ECAP 一样?
谢谢!
据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在查看 spruii0e 表9-5、为 CLB7和 CLB8选择值11。 所有其他 ECAP 信号都用于 ECAP 3、4、5和6。 但选择的值11适用于 ECAP、3、4、6和7。 这是正确的吗?或者它是否应该是3、4、5和6、就像其他 ECAP 一样?
谢谢!
据