This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:本地信号多路复用器选择表问题?

Guru**** 2771175 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1279747/tms320f28388d-local-signal-mux-selection-table-issue

器件型号:TMS320F28388D

您好!

我正在查看 spruii0e 表9-5、为 CLB7和 CLB8选择值11。  所有其他 ECAP 信号都用于 ECAP 3、4、5和6。  但选择的值11适用于 ECAP、3、4、6和7。  这是正确的吗?或者它是否应该是3、4、5和6、就像其他 ECAP 一样?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    对迟交的答复表示歉意。

    更新:

    我同时打开了版本 D 和 E。

    正确、它应为 ECAP3-6、我已针对此内容提交了 TRM 更改、以便我们下次刷新 TRM。 感谢您收看本期。

    此致、

    马瑞安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryan、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提请我们注意这一点。 我现在将关闭该主题。

    此致!

    马瑞安