This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F2812:XDS510最接近的备选器件

Guru**** 2926990 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, TMS320F2812, TMDSEMU200-U

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1277093/tms320f2812-xds510-closest-alternative

器件型号:TMS320F2812
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U、TMDSEMU560V2STM-U

尊敬的 e2e 支持:

我的客户过去使用我们的 XDS510与他的 TMS320F2812一起使用。

由于不再受支持、您能否确认一下我们最接近的备选器件(TMDSEMU560V2STM-U、TMDSEMU200-U、...)、它是100%兼容的、特别是当我们必须初始化 RAM 时?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请允许我花一天的时间来研究这一点、因为我不太熟悉 XDS510的功能。 您能解释一下您所说的"初始化 RAM "是什么意思吗?  

    此致、

    本·科利尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、 TMDSEMU560V2STM-U 和 TMDSEMU200-U 将与 TMS320F2812兼容。

    很难说哪一种是 XDS510最接近的替代器件。 TMDSEMU560V2STM-U 比 XDS510具有更多的功能、但 TMDSEMU200-U 在功能上应与 XDS510非常相似。  

    此致、

    本·科利尔