Other Parts Discussed in Thread: TMDSEMU560V2STM-U, TMS320F2812, TMDSEMU200-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F2812 主题中讨论的其他器件: TMDSEMU200-U、TMDSEMU560V2STM-U
尊敬的 e2e 支持:
我的客户过去使用我们的 XDS510与他的 TMS320F2812一起使用。
由于不再受支持、您能否确认一下我们最接近的备选器件(TMDSEMU560V2STM-U、TMDSEMU200-U、...)、它是100%兼容的、特别是当我们必须初始化 RAM 时?
此致、