This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28388D:4类 ADC 上的 ADCREV 值差异

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1280763/tms320f28388d-adcrev-value-differences-on-type-4-adcs

器件型号:TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D

您好!

               我们将从 TMS320F28379D 迁移至 TMS320F28388D。  两个索赔的 TRM、即 ADC 单元为4类。  但 ADCREV 版本与379的类型字段为4、而388的类型字段为5不同。  此字段与 ADC 类型不同吗?  这是否是一个拼写错误?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    ADCREV 表示芯片中使用的模块的设计版本。  对于 F28379D 和 F28388D、ADCREV 的值都是正确的。   F28379D 和 F28388D 的 ADC 实现差异在于、在 F28388D 中添加了寄存器 ADCINTCYCLE。 该寄存器与 ADCCTL1.INTPULSEPOS 配合使用。  如果 INTPULSEPOS=0、那么在采样保持阶段之后、在 ADCINTCYCLE 寄存器中写入的延迟(以 SYSCLK 周期为单位)后将产生 ADC 中断。  在 F28379D 中、当 INTPULSEPOS=0时、  ADC 中断的生成将在采样保持阶段之后立即发生。

     F28379D 和 F28388D 之间的其余 ADC 功能/寄存器实施是相同的并兼容。

    此致、

    约瑟夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  也感谢您提供的信息。