Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D
主题中讨论的其他器件:TMS320F28379D、
您好!
我们将从 TMS320F28379D 迁移至 TMS320F28388D。 两个索赔的 TRM、即 ADC 单元为4类。 但 ADCREV 版本与379的类型字段为4、而388的类型字段为5不同。 此字段与 ADC 类型不同吗? 这是否是一个拼写错误?
谢谢!
据
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TMS320F28379D, TMS320F28388D
您好!
我们将从 TMS320F28379D 迁移至 TMS320F28388D。 两个索赔的 TRM、即 ADC 单元为4类。 但 ADCREV 版本与379的类型字段为4、而388的类型字段为5不同。 此字段与 ADC 类型不同吗? 这是否是一个拼写错误?
谢谢!
据
尊敬的 Ed:
ADCREV 表示芯片中使用的模块的设计版本。 对于 F28379D 和 F28388D、ADCREV 的值都是正确的。 F28379D 和 F28388D 的 ADC 实现差异在于、在 F28388D 中添加了寄存器 ADCINTCYCLE。 该寄存器与 ADCCTL1.INTPULSEPOS 配合使用。 如果 INTPULSEPOS=0、那么在采样保持阶段之后、在 ADCINTCYCLE 寄存器中写入的延迟(以 SYSCLK 周期为单位)后将产生 ADC 中断。 在 F28379D 中、当 INTPULSEPOS=0时、 ADC 中断的生成将在采样保持阶段之后立即发生。
F28379D 和 F28388D 之间的其余 ADC 功能/寄存器实施是相同的并兼容。
此致、
约瑟夫