尊敬的专家:
我对 MCLKOFF 有一些疑问。
我正在使用280039通过 CAN 从主机接收消息。
如果我 在应用程序代码中突然将 MCDCR.OSCOFF 位设置为1、OSCCLK 将断开与 MCD 模块中的 OSCCLK 计数器的连接。 将检测到缺少 OSCCLK、并且 OSCCLK 源将切换到 INTOSC1。
我认为检测缺少的时钟和切换时钟源可能需要很短的时间。
我的问题是:
1.在此短时间内、CAN 模块是否仍能通过 CAN 从主机接收信息? 它是否会导致 CAN 总线断开?
2.当 MCDCR.OSCOFF 位 为1时,CAN 时钟是否仍然工作?
谢谢!
此致
奇田市