请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320F280025C 如何为 TMSF280025c 配置 PWM 的引脚,可以提供有关 PWM 的详细信息。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
如何为 TMSF280025c 配置 PWM 的引脚,可以提供有关 PWM 的详细信息。
您好!
感谢您的联系。
如果您尚未使用 C2000 ware、我建议参考示例2:EPWM Up Down Count Action Qualifier
在这里、您可以了解如何通过示波器配置和查看 GPIO0和 GPIO1上的 ePWM1A/B、GPIO2和 GPIO3上的 ePWM2A/B 以及 GPIO4和 GPIO5上的 ePWM3A/B。
具体的 GPIO 引脚分类请参阅 driverlib 函数: Device_initGPIO()
另请参阅 技术参考手册中的 GPIO 章节"8.6.1 GPIO 多路复用"、了解哪些 GPIO 引脚可用于特定 ePWM 引脚的映射、请访问 https://www.ti.com/product/TMS320F280025C

谢谢。
Prarthan.