This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F280025C:TMSF280025c

Guru**** 2446760 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1284685/tms320f280025c-tmsf280025c

器件型号:TMS320F280025C

如何为 TMSF280025c 配置 PWM 的引脚,可以提供有关 PWM 的详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢您的联系。

    如果您尚未使用 C2000 ware、我建议参考示例2:EPWM Up Down Count Action Qualifier
    在这里、您可以了解如何通过示波器配置和查看 GPIO0和 GPIO1上的 ePWM1A/B、GPIO2和 GPIO3上的 ePWM2A/B 以及 GPIO4和 GPIO5上的 ePWM3A/B。
    具体的 GPIO 引脚分类请参阅 driverlib 函数:  Device_initGPIO()

    另请参阅 技术参考手册中的 GPIO 章节"8.6.1 GPIO 多路复用"、了解哪些 GPIO 引脚可用于特定 ePWM 引脚的映射、请访问 https://www.ti.com/product/TMS320F280025C



    谢谢。
    Prarthan.