This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320F28034:PWM 问题

Guru**** 2391415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/1283477/tms320f28034-the-pwm-issue

器件型号:TMS320F28034

您好!

我们在 H-Bright 电路和 frq 电路中使用了 TMS320F28034PNT。 60MHz、那么我们将 比较器设置控制峰值电流模式控制的降压模块和 PWM 输出、

但 PWM 的一个 循环出现峰值噪声、请参考下图:

请查看 ePWM.C 和 comp.c 文件、并告知您是否有任何错误、谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否提供 ePWM.c 和 comp.c 文件? 您的其中一个 PWM 输出(CH1)似乎具有非常干净的信号、而另一个输出(CH2)噪声非常大。 当您提到"控制峰值电流模式控制的降压模块"时、您是否参考了应用手册或参考设计?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    您能否说明一下 CH1和 CH2上的非常短的脉冲是有意为之、还是所有脉冲应该具有相同的宽度?

    谢谢!

    卢克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Luke、您好!

    请参阅下面的 ePWM.c 和 comp.c 文件、

    e2e.ti.com/.../1452.epwm.ce2e.ti.com/.../comp.c

    我们不知道"控制峰值电流模式控制的降压模块"、因为 文档中没有惯性信息;

    CH1和 CH2上的短脉冲均为相同宽度的脉冲、因此我们不知道会  发生什么情况。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:

    在我查看该代码之前、您能否说明问题的确切原因。 我看到您的波形在长脉冲和短脉冲之间变化。 短脉冲的预期行为是否根本没有脉冲? 或者这不是问题吗?

    问题是 CH1和 CH2之间的噪声差异吗? 如果是、这可能不是 ePWM 配置问题、因为除了噪声之外、您的 PWM 信号是相同的。 噪声可能是由于您如何确定信号范围或其他一些硬件相关问题所致。

    谢谢!

    卢克