您好!
我们在 H-Bright 电路和 frq 电路中使用了 TMS320F28034PNT。 60MHz、那么我们将 比较器设置控制峰值电流模式控制的降压模块和 PWM 输出、
但 PWM 的一个 循环出现峰值噪声、请参考下图:
请查看 ePWM.C 和 comp.c 文件、并告知您是否有任何错误、谢谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在 H-Bright 电路和 frq 电路中使用了 TMS320F28034PNT。 60MHz、那么我们将 比较器设置控制峰值电流模式控制的降压模块和 PWM 输出、
但 PWM 的一个 循环出现峰值噪声、请参考下图:
请查看 ePWM.C 和 comp.c 文件、并告知您是否有任何错误、谢谢。
Luke、您好!
请参阅下面的 ePWM.c 和 comp.c 文件、
e2e.ti.com/.../1452.epwm.ce2e.ti.com/.../comp.c
我们不知道"控制峰值电流模式控制的降压模块"、因为 文档中没有惯性信息;
CH1和 CH2上的短脉冲均为相同宽度的脉冲、因此我们不知道会 发生什么情况。 谢谢。
尊敬的 Zhang:
在我查看该代码之前、您能否说明问题的确切原因。 我看到您的波形在长脉冲和短脉冲之间变化。 短脉冲的预期行为是否根本没有脉冲? 或者这不是问题吗?
问题是 CH1和 CH2之间的噪声差异吗? 如果是、这可能不是 ePWM 配置问题、因为除了噪声之外、您的 PWM 信号是相同的。 噪声可能是由于您如何确定信号范围或其他一些硬件相关问题所致。
谢谢!
卢克